This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:针对86%的占空比更正 C3

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022, TPS61093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830837/lm2623-correct-c3-for-duty-cycle-of-86

器件型号:LM2623
主题中讨论的其他器件:TPS61022TPS61093

尊敬的专家:

我想使用 LM2623A 从输入电压(2.5V 至1.7V)升压到输出电压(10V)。 输出不需要完全稳定(因此可能会出现纹波)。 Iout 应尽可能大。 因此、我想使用具有高开关频率和高占空比(86%- 88%)的 LM2623A。

我计划使用 R3 = 50k 至75k。 电感器的计划值为10µH μ H。 我应该在哪个范围内测试 C3? 您的建议是什么?

谢谢你。

Matthias

PS: 我已经按照建议使用 TPS61022和后续倍压器进行了设计、该器件正在工作。 但应该有第二个版本、可以更轻松地进行手工焊接。 如果与 TPS61022相比、I OUT 要低得多、则没关系。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    如数据表所示、 C3电容器可实现内部振荡器的占空比可编程。 为特定应用电路选择正确的 C3电容器以获得适当的占空比是一个试验和错误过程。 C3产生的非线性效应取决于输入电压和输出电压值。 无法计算特定输入和输出电压值的正确 C3电容器。 最好通过反复试验来选择正确的 C3电容。

    TPS61093是另一种选择。 输入电压范围为1.6~6V、其电流限制最小为0.9A。 估计的最大输出电流为0.8A*1.7V*0.8/10=0.1A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。 您是否有 C3的范围? 哪一个是最低/最高值、这是合理的? 我只需要一个粗略的范围。 那么、范围是否应包括从最低到最高的2倍、10倍或100倍?  

    此致

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    我想为您推荐 C3、但您可以在数据表的第10页看到 C3的说明: C3电容器允许对内部振荡器的占空比进行编程。 为特定应用电路选择正确的 C3电容器以获得适当的占空比是一个试验和错误过程。 C3产生的非线性效应取决于输入电压和输出电压值。 无法计算特定输入和输出电压值的正确 C3电容器。 选择正确的 C3电容最好通过反复试验来完成、同时检查电感器峰值电流、以确保不会过于接近器件的电流限制。 随着 C3电容器值的增加、占空比也会增加。 相反、随着 C3电容器值减小、占空比减小。 错误选择 C3电容器会导致器件过早跳过电流限制和/或双脉冲、从而导致输出电压不稳定。

    很抱歉。