This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28610:可用于5W 应用

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28610, UCC28600, UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856836/ucc28610-can-use-for-5w-application

器件型号:UCC28610
主题中讨论的其他器件: UCC28600UCC28704

各位专家:

我们希望使用 UCC28610、因为峰值为5W。 有任何问题吗? 是否存在与最小负载相关的任何限制?

此致、

希奥·乌奇克西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hisao-San、您好!

    感谢您关注 UCC28610 DCM 反激式控制器。

    遗憾 的是、该控制器具有将其功率处理能力限制在~12W 及更高的特性。  第30页数据表的第8.1.8节根据它能够可靠准确地感应的最小峰值初级电流讨论了这一限制。  Idrv、pk 必须至少为1A、因此这需要大约94uH 的电感才能 在133kHz (满负载设置)时提供5W 功率(假设效率为80%)。  然后、在高压线路中、该低电感的导通时间为250ns  、这短于450ns 的最大前沿消隐时间。  因此无法控制输出电流限制。

    由于无法精确检测到较低的峰值初级电流、因此无法使用较高的电感。  对于5W 应用、UCC28610控制器不是正确的器件。  

    我建议改用 UCC28600、或更新的 UCC287xx 控制器系列之一、尤其是 UCC28704。

    此致、
    Ulrich