This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625-Q1:TI 是否具有支持 LMR23625-Q1的引脚对引脚解决方案、但能够支持60V 输入电压?

Guru**** 1829590 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625-Q1, LMR23625, LMR36520
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856751/lmr23625-q1-does-ti-have-pin-to-pin-solution-with-lmr23625-q1-but-able-to-support-vin-60v

器件型号:LMR23625-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR23625LMR36520

你(们)好

TI 是否具有采用 LMR23625-Q1的引脚对引脚解决方案、但能够支持60V 输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在明天进行检查并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    LMR36520是采用 SO8封装的60V 器件、但与 LMR23625引脚2不兼容。  

    请发送电子邮件至 andy.chen@ti.com 以查看更多新产品的供货情况。

    B R

    Andy