This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:ISR 机制

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, TPS65218D0, TPS6521815, TPS6521825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863374/tps65218d0-isr-mechanism

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件:TPS65218TPS6521815TPS6521825

您好!
我们在项目中使用 TPS65218 PMIC、我们需要知道当从 SDK 中提供的默认驱动程序向处理器触发中断时会发生什么情况。
根据我们的理解、当中断被触发时、处理器将读取中断状态寄存器并确认所需的中断。 这种理解是否正确?

无论如何,如果有人对我们作出明确的解释,那是很好的。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranjith、

    我将此问题分配给处理器团队。 我支持 TPS65218D0器件、但不确定该 ISR 在 SDK 中的工作原理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjith:

    您使用的是哪款 TI 处理器和 SDK?

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    我们使用的是 NXPS 处理器、SDK 版本为4.14.98。

    谢谢、

    Ranjith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranjith、

    [引用用户="Ranjith Kumar2"]我们使用的是 NXPS 处理器、SDK 版本为4.14.98[/引用]

    我假设这是 NXP SDK。

    恐怕我无法为你提供帮助。 您的问题似乎是针对 NXP SDK 的。 我建议您与 NXP 支持团队一起检查此问题。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    感谢您的信息。 我们将询问 NXP 支持团队有关此问题的信息。

    此致、

    Ranjith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranjith、

    很抱歉、我不知道这个问题与 NXP 处理器有关。 我们可以帮助您解决与 PMIC 相关的问题。 请允许我在几天内与软件团队讨论、然后我将回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的关注。 我们使用的是 NXP 处理器、但问题仅与 TI PMIC 有关。 花点时间与您的软件团队讨论、让我知道状态。

    谢谢、

    Ranjith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranjith、

    在本次讨论中、我将介绍 TPS6521815、这是 TPS65218xx 器件的用户可编程版本。

    TPS65218D0是专为 Sitara AM335x 和 AM437x 连接而编程的 EEPROM、而 TPS6521825是专为搭配 LP873347使用而编程的 EEPROM、用于为 NXP i.MX 8M Mini / Nano 供电。

    一般来说、中断服务例程流程如下:

    1. PMIC (TPS6521815)的中断引脚(nINT)从高 电平状态变为低电平状态、这将切换 NXP i.MX6/7/8处理器上的可中断 GPIO
    2. 处理器读取 PMIC (I2C 从地址0x24)的 INT1 (0x01)和 INT2 (0x02)寄存器、以确定触发了哪些中断
    3. 处理器记录重要中断的值并对其进行适当处理
    4. 处理器将相同的值写回 INT1 (0x01)和 INT2 (0x02)或0x3F 到两个寄存器以清除所有中断
    5. 处理器再次读取 INT1 (0x01)和 INT2 (0x02)寄存器、以确认返回的两个数据均为0x00
    6. 对于持续中断、可能需要一个错误消息。 当步骤1再次出现时、重复步骤2-5

    需要通过 Linux 中的终端处理和报告的重要中断:

    • HOT (INT1、位2)-错误消息应该为:"电源早期热关断警告。 系统将自动关闭"
      • 如果发生此中断、处理器必须在 PMIC 被强制自行关断之前尽快转换到低功耗模式或关闭状态
    • LS3_F (INT2、位5)、LS2_F (INT2、位4)和 LS1_F (INT2、 位3):"负载开关[x]超出工作温度限值、将被禁用、直到系统下次手动重新启动。"
      • 如果发生此中断、PMIC 会自动关断负载开关、但这不会影响其余电源。 因此,不应立即采取行动
    • LS3_I (INT2、位2)、LS2_I (INT2、位1)和 LS1_I (INT2、 位0):"负载开关[x]主动限制输出电流(输出负载超出电流限制值)。 如果问题仍然存在、负载开关将被禁用。'
    • 在第二次出现此中断时、最好由处理器手动禁用负载开关并报告"负载开关[x]因持续过流情况而禁用"

    这些中断在第一次被读取时很可能都不会被清除、因为条件仍然存在。 这就是为什么必须采取一些操作(自动或手动)来确保最终清除中断的原因。

     

    其他中断与由处理器(VPRG、PRGC 和 CC_AQC)或特定于平台(AC 和 PB)启动的进程相关、例如 、由于由电池供电与线路供电运行。 这些不需要由通用 Linux ISR 处理、因为不太可能需要执行操作或根本不会生成操作。

    具体而言、对于 NXP i.MX6/7/8系统、我们不会将 PMIC 的 PB 引脚连接到按钮、因为处理器本身具有一个开/关输入连接到一个按钮、该按钮用于管理系统的开/关状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您对 TPS65218 PMIC ISR 工作的详细解释。 这些信息将对我们的设计非常有帮助。

    此致、

    Ranjith