This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:连接系统负载时、电池充电停止。

Guru**** 2517990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61230, BQ25606, TPS61230A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829965/bq25606-battery-charging-stop-when-system-load-connected

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件:TPS61230TPS61230A

您好!

在连接了 Bq25606和 TPS61230的情况下进行电路设计。

它可以在 Vout 上无任何负载的情况下为电池充电良好。

但是、当负载(负载电流约为150mA)连接到 Vout 时、电池充电停止、STAT LED 闪烁。

您能否告诉我发生这种充电故障的原因、以及如何修复?

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    您能否尝试从 TPS61230断开 BQ25606并将电子负载直接连接到 BQ25606电路中的 SYS、而不是从 VOUT 拉取电流? 如果您绕过 TPS61230电路并使用电子负载从 BQ25606直接拉出电流、我想看看故障是否仍然发生。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    断开 BQ25606与 TPS61230A 的连接并将系统负载(大约150mA)直接连接到 BQ25606、它仍然充电良好。  

    但没有电子负载、因此无法进行测试。

    此致、

    Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    好的、那么 BQ25606本身就能正常工作。 它可以在为系统供电的同时成功地为电池充电。 仅当 TPS61230电路连接到系统输出时才会出现此问题。

    我想接下来要检查的是 TPS61230电路本身是否正常工作。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    在切断充电器 IC 旁边的信号线路并将充电器 IC 下方的 GND 焊盘连接到其他 GND 焊盘后、此症状消失。

    充电器 IC 下是否有任何建议的 GND 尺寸?

    此致、

    Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    很高兴听到这个问题已经解决!

    关于接地连接、请遵循数据表第11节中的布局指南(尤其是下面显示的4、5和7):

    此致、

    Angelo