This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:LM3478可以在12V 到24V 之间使用8A

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832013/lm3478-lm3478-possible-from-12v-to-24v-with-8a

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM5122

您好!

2016年、我获得了:

当我现在尝试输入此参数时、我得到:

您是否更改了 LM3478以便不再使用?

目前、我在这个芯片上遇到了问题。

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Georg、

    感谢您在设计中考虑使用我们的器件。  您可能知道 Webench 不断改进、因此几年后您可能会看到一些不同的东西。  如果您将 TA-40置于这里、Webench 仍然可以为您生成设计。

    我认为您看到的主要问题是热性能。  Webench 还会检查温度上升情况、您的功率水平接近200W、这对于 LM3478而言似乎过高。

    对于此类高功率级别、您应该考虑 LM5122、或者双相 LM5122。   您可以在 LM5122产品文件夹下找到参考设计、网址为 TI.com。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi