This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:偏置电源电压问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832041/lm5170-q1-bias-supply-voltage-question

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV1117LM5170

尊敬的先生。

LM5170需要9V 至12V 的偏置电源。能否使用 TLV1117提供偏置电源? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    感谢您发帖。  理论上是的、您可以使用 TLV1117。  在最坏的情况下、只需注意其功率耗散、基本上由以下公式得出:

    (VIN_max - VCC) x I_VCC

    其中 VCC 是您将向 LM5170提供的电压、而 IVCC 是 LM5170消耗的最大 VCC 电流、由 LM5170数据表中的公式(公式60)给出。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi