This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27530-G1:将监测计与不带热敏电阻的电池配合使用。

Guru**** 2582815 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24161, BQ27530EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855662/bq27530-g1-using-the-gauge-with-a-battery-without-thermistor

器件型号:BQ27530-G1
主题中讨论的其他器件:BQ24161BQ27530EVMBQSTUDIO

您好!

是否可以将监测计与没有热敏电阻的电池配合使用?  我想说、读取测量仪表的数据表不是。 但是、在 BQ27530EVM (SLUUA09B)的原理图中、第3页上指出"仅当监测计监测电池 NTC 时才需要。" 旁边是一组与温度感应相关的器件。 电量监测计寄存器上有一些设置、因此该电量监测计可用于在主机模式下控制 BQ24161、但使用的电池没有热敏电阻?

谢谢、

Alexandru Petrescu