This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐用于 BQ25619的齐纳二极管

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830545/recommended-zener-diode-for-bq25619

主题中讨论的其他器件:BQ25619

您好!

哪种齐纳二极管适合/推荐连接到用于为芯片 BQ25619充电的 VBUS 引脚?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    VBUS 上的 TVS 二极管是可选的。 VBUS 上的二极管有2个用途。 一个目的是提供过压浪涌、另一个目的是防止 输入连接器反向连接。  如果您不需要这些保护、则无需在此处使用 TVS 二极管。 BQ25619可在 VBUS 上承受22V 电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的回复。