This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:有关时钟的问题

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856102/lp5562-question-about-clock

器件型号:LP5562

您好!  

我的客户对此部件的时钟配置有疑问。  

它们将 CLK_32K 接地、但不确定程序执行引擎模式中是否需要外部32K 时钟。

以下是他们的主要问题:  

 

  1. 是否可以通过不带 CLK_32K 的执行引擎控制 LED?
  2. 如果执行引擎使用内部时钟,在没有 CLK_32K 的情况下会有任何影响(如功耗)?
  3. 什么用例要求必须使用外部32K 时钟?

如需更多信息、请告知我们。  

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的发动机可以通过内部时钟执行。

    2.不应使用内部时钟产生额外功耗。 需要注意的一点是 、如果在运行程序模式下使用内部时钟、则在禁用芯片(使用 CHIP_EN 位或 EN 引脚)之前需要禁用运行模式(00b) 以确保序列在重新启动序列时从正确的程序计数器(PC)值开始。

    建议使用外部时钟 来同步许多 LED 驱动器。 如果客户只使用一 个或没有同步要求、则内部时钟完全正常。