This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61081-Q1:反馈跳闸点电压

Guru**** 2528570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854916/tps61041-q1-feedback-trip-point-voltage

器件型号:TPS61081-Q1

您好、TI 团队

我的客户想知道反馈跳闸点电压 Tj:125至150°C

它们认识到绝对最大额定值为 Tj:150°C

您有数据吗?

我看到 了该图6。 反馈电压与自然通风温度间的关系。

我认为-40℃的℃可能会比150 μ s 更差。

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    抱歉。 TI 仅承诺反馈电压范围为1.2V 至1.27V、而 Ta 范围为-40至+125。  

    图6反馈电压与自然通风温度间的关系曲线是一个典型特性。 不同的 IC 存在差异、并非所有 IC 都具有相同的特性与温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zack-dan

    感谢您的回答。

    您是否无法将它们作为参考数据?

    客户需要图 数据表的第6部分。

    VCC =℃、温度-40 ~ 150 ̊ C。

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    我会看到是否允许与客户共享数据、但客户很可能需要首先与 TI 签署 NDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    我已经与同事确认、TI 仅在 IC 出厂时制造出-40至125C 的温度范围内测试基准电压。 很抱歉、我们无法向您提供数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack-San

    感谢您的回答。

    我知道。

    我会告诉我的客户。

    此致、

    高志林