This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:电池容量跳跃

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, GPCCEDV, BQ78350-R1, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867282/bq4050-battery-capacity-jump

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: GPCCEDVBQ78350-R1BQ78350

大家好、我的客户使用 BQ4050进行2节电池组电量监测、容量从17%跃升至7%。

负载明显不会增加或减少、如下所示:

什么可能导致这种跳跃?

我们需要提供哪些信息来查找此跳转的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    您是否为监测计配置了 CEDV 参数? 这对于测量精度是必需的。 当 SOC 降至7%时、表示已达到 EDV2电压。 有关此过程的更多信息、请参阅在线 GPCCEDV 工具: http://www.ti.com/tool/GPCCEDV

    以下是使用固定 EDV 或补偿 EDV (更好)的建议流程。 这来自应用手册"使用 BQ78350-R1"电量监测部分。 (BQ78350-R1也是 CEDV 测量仪表、因此说明相似)。

    设置设计容量

    电池的默认最大化学容量为4400mAh。 设计容量应根据电池组规格进行设置。 设计容量以 mAh 和 CWH 为单位进行设置。 BatteryMode()中的[CAPM]设置确定使用哪些单位报告容量参数的数据。 建议将所学的全部充电容量初始化为与设计容量 mAh 相同的值。 这将提高复位后的精度、直到完成学习周期以更新完整的充电容量。

    设置 CEDV 监测参数

    在 CEDV 电量监测配置中将[EDV_CMP]位设置为"1"会将电量监测计置于 CEDV 模式。 此选择将补偿温度和负载。 补偿放电结束(CEDV)电量监测算法需要七个系数才能实现精确的电量监测。 默认值是 Li-CoO2化学成分的通用值、但应根据电池重新计算和更新这些系数。 CEDV 系数可确保温度和电流负载范围内的测量仪表精度。 收集所需数据并生成系数的过程可在 http://www.ti.com/tool/GPCCEDV 上找到

    GPC 工具需要六个连续放电的数据日志文件(3个不同的温度和2个不同的放电速率)。 日志中应包含时间(以秒为单位)、电压(以 mV 为单位)、电流(以 mA 为单位、其中放电电流为负值)和电池温度(以摄氏度为单位)等列。 数据文件应以 csv 格式存储。

    报告中有七个 CEDV 参数应该被编程到 bq78350数据存储器中:

    •电动势(EMF)

    •EDVC0 (C0)

    •EDVC1 (C1)

    •EDVR1 (R1)

    •EDVR0 (R0)

    •EDVT0 (T0)

    •EDVTC (TC)

    设置电量监测功能的一种更简单但不太准确的方法是使用 EDV 监测。 在 CEDV 电量监测配置中将[EDV_CMP]位设置为"0"会将电量监测计置于 EDV 模式。

    EDV 模式对 EDV1和 EDV2使用固定值、这些值将不会补偿温度或电流负载。 可以通过以下方法之一选择这些值:

    粗略估算

    –i.找到制造商提供的电池的放电曲线

    二 选择您要放电的容量和您要停止的电压。 这是设计容量和 EDV0。

    三 计算97%的容量并在曲线上找到电压。 这是 EDV1

    四. 计算93%的容量并在曲线上找到电压。 这是 EDV2

    更好的计算

    –i.将电池设置为正常工作条件并使温度稳定下来。

    –将电池组充满电。 确保过充电保护和电压保护设置为在学习电池时支持整个范围。

    三 记录放电,直至达到“空”电压。 如果使用平均电池电压监测、则在设置中为 CUV 阈值留出一定的余量、以便可以达到空。

    四. 通过在每个对数点添加当前 x 递增时间来计算放电容量。

    –v 选择电池组为“空”时的 EDV0电压,制造商规定的截止电压或一些带余量的选定值

    –六. 计算传递到 EDV0点的电荷的97%、在日志中找到相应的电压。 这是 EDV1。

    七. 计算传递到 EDV0点的电荷的93%、在日志中找到相应的电压。 这是 EDV2。

    确定 EDV1和 EDV2值后、将这些值加载到数据存储器中、并根据需要运行确认周期来验证性能。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    我们已经为 监测计配置了 CEDV 参数。

    我有几个问题:

    如果我们使用 CEDV 而不是 EDV、假设我们已经使用七个 CEDV 参数对监测计进行了编程。

    EDV0、EDV1和 EDV2由监测计在一次放电过程中计算、它不是固定值、对吧?

    例如、终端设备是 ePOS。 我们以1C 的电流从100% SOC 放电到50% SOC、对应于7% SOC 的 EDV2可能被计算为 N1电压、那么如果我们开始以0.5C 的电压从50%放电、那么计算出的 EDV2可能是 N2电压、对吧? 与7% SOC、3% SOC 和0% SOC 对应的确切电压始终在一个放电周期内变化、对吧?

    2.我看到容量从17%跃升至8%,电压从6.806跃升至6.574V,我在主题中发布的图片中。 CEDV 监测计是否确实不适合电池电压将跳变的应用? 由于 CEDV 监测计将使用电池电压来估算 SOC、因此如果电池电压跳变、SOC 将跳变、对吧? 在这种情况下、阻抗跟踪器件的行为是否会更好?

    3.如果我们能够保持电池电压平稳下降,所报告的 SOC 将平稳下降而不是突然跳转,这是否属实?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    Matt 本周正在休假、因此他的回复将延迟。  我尚未使用该器件进行详细说明、但我可以根据自己的理解尝试提供一些意见。

    在 CEDV 模式下、EDV0/1/2电平通常在运行期间定期重新计算、我相信这是每1秒一次  如果您有放电日志文件并注意报告的 EDV 电平、则应看到它们随负载和温度变化而变化。

    但是、EDV 电压重新计算可以被覆盖、根据器件内的设置、这些重新计算被强制保持固定。  [FIXED_EDV0]位强制不修改 EDV0电压、[EDV_CMP]位可禁用 EDV 电压的所有动态计算、即使处于 CEDV 模式也是如此。

    在7%发生的跳转就是校正先前在放电中累积的误差。  虽然在跳转之前、容量会缓慢降至17%、但实际上容量已缓慢降至~7%。  该器件在到达 EDV2时纠正错误。  您是否在电池上完成了学习周期?  如果不是、那么跳转也不会意外、因为您的完整充电容量可能不正确、因此需要学习周期来了解此特定电池组的容量。

    您还可以使用 CEDV 平滑特性、它不会立即下降到7%、而是会在接近此电压时平滑地使 SOC 下降。

    CEDV 监测可用于发生电压跳转的系统、您可能只需针对特定情况调整平滑功能即可。  根据您的问题3、即使电压非常缓慢平稳地下降、如果监测计达到 EDV2并且报告的 SOC 高于7%、它仍需要通过跳转或平滑转换来纠正误差。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、

    非常感谢。

    现在、我们几乎已经找到了跳转的原因。

    当 POS 处于睡眠模式时。 POS 本身将消耗100uA 的电流、BQ4050将消耗大约200uA 的测量电流。 (睡眠模式下的 BQ4050、 CHG 关闭、DSG 打开、无 SBS 通信)。 总电流消耗约为300uA。

    电池设计容量为2300mAh。  

    他们已将 POS 置于睡眠模式超过10天、因此会导致容量跳转。  放电电流很小、超出 库仑计数器的分辨率。 实际容量已大幅降低(例如从70%下降到60%)、但电量监测计仍认为是70%。 该误差在7%处得到校正。

    我的问题是:

    库仑计数器可以检测到并累积的最小电流是多少? 在睡眠模式下、我们是否可以通过任何方法检测放电流?

    2.当 BQ4050处于 睡眠模式、 CHG 关断、DSG 导通、无 SBS 通信时、是否有任何方法可以降低其电流? 在数据表中、Isleep 的典型值为75uA。 但测量值为200uA。 该值是否与 BQ4050的外设电路相关?

    Isleep 是一个非常重要的参数。 客户将拥有已完成的货物库存,电池电量约为60%(2300mAh*0.6=1380mAh)。 1380mAh/(200uA+100uA)=4600h=191天。 这意味着电池将在191天过度放电、但它们只能在365天后接受放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    bq4050中的库仑计数器甚至可以检测到低于测量电流的报告 LSB 的电流、我记得、虽然我没有最小值的固定值、但该值大约为3.5uV。  请注意、该器件还会估算电池的自放电、并将其包含在库仑计数中、请参阅自放电率参数。

    关于睡眠模式下的功耗、您可以延长 SLEEP:Voltage Time 和 SLEEP:Current Time 参数的使用寿命、从而减少器件唤醒以进行测量的频率。  您还可以考虑是否可以改用关断模式、这种模式的电流将要低得多。

    谢谢、

    Terry