This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25910:为什么电荷泵效率(BQ25970) gt;3级降压(BQ25910) gt;2级降压(BQ25890H)

Guru**** 2606095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25970, BQ25910, BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856101/bq25910-why-the-efficiency-of-charge-pump-bq25970-3--level-buck-bq25910-2-level-buck-bq25890h

器件型号:BQ25910
主题中讨论的其他器件:BQ25970BQ25890H

您好!

我知道、BQ25970>BQ25910>BQ25890H 的效率、为什么会出现该等式?

您能否解释电荷泵、三级降压和两级降压之间的导通损耗以及开关损耗和总损耗差异? 您是否有任何文档用于此说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     英里、您好、

    首先、我建议在此处阅读 ADJ 文章 :http://www.ti.com/lit/an/slyt769/slyt769.pdf 和/或在 https://training.ti.com/node/1139543观看有关每个拓扑的培训视频。  

    有一些关于这个主题的博士论文、但我将在这里总结:

    BQ25970是一款直接/闪存充电器。   闪光灯充电器在 VBUS 和 VBAT 之间采用两个短路 FET 来实现充电。  在没有开关电容器转换  器的直接充电器中、智能输入适配器将 VBUS 上的电压设置得刚好足够高、从而使 IBUS=ICHRG=(VBUS-VBAT)/Rdson 能够以最小的 FET 损耗为电池充电。  该充电器 具有一个 ADC、可 持续向 智能适配器提供 VBAT 信息。  BQ25970 的开关电容转换器是一款非稳压开关转换器、可将输入电流翻倍并将输入电压减半。 因此、BQ25970需要一个可调节至电池电压两倍的智能适配器。  由于 IBAT 现在 是 IBUS 的两倍、得益于 SC 转换器、适配器到充电器的损耗要小得多。  充电器中的唯一损耗元件是 FET 的 Rdson

    BQ25910使用3级转换器。   典型的仅电感器降压转换器中添加飞跨电容器 CFLY、三级 可将开关 FET 上的电压应力降低一半、使有效开关频率加倍、电感器具有四分之一的峰值纹波电流。  这会导致功率 FET 上的损耗更少。  这些增益可转化为高效率和高功率密度、这在降压转换器设计中通常是相互矛盾的。 典型降压转换器(如 BQ25890H)的开关节点 始终从 VBUS 切换到 GND。 在三级架构中、假设 CFLY 在 VBUS/2上保持平衡、开关节点会根据转换比从 VBUS 交替变为 VBUS/2或从 VBUS/2变为 GND。 这会导致对电感的要求更小。  值较小 的电感器具有较低的 DCR 值和相关 损耗、因此可提高效率。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!