This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:需要零欧姆电阻器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, PMP20878

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868821/ucc2897a-need-of-zero-ohm-resister

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: PMP20878

在"使用 UCC2897A 了解和设计有源钳位电流模式控制转换器"的原理图中、VDD 和 PVDD 之间使用零欧姆电阻的原理图。 如果我将它们短接在一起、会发生什么情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    如果 设计人员希望在 VDD 至 PVDD 之间实施 RC 滤波器、我怀疑 μ 0Ω 很可能存在。 但是、可以将 VDD 和 PVDD 短接在一起。 PMP20878是一个将 VDD 和 PVDD 直接连接在一起的示例。

    此致、

    本·洛夫