This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:最大功耗是多少?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831932/tps23754-how-much-is-the-max-power-consumption

器件型号:TPS23754

客户想要评估热性能、但数据表未显示功耗数据? 请帮您检查一下。 我们如何计算可能的最大功率损耗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aki、

    非常感谢您的提问。 因此、功耗将与该引脚上的 VC 乘以电流相关联。 在数据表中、列出的启动期间最大电流为5.5mA。 列出了19V 时的最大 VC 电压、因此该启动浪涌期间的功率损耗为104.5mW。 但是、它将取决于 VC 上的设计和标称运行值。

    此外、需要包括内部导通 FET 上的功耗。 这可以通过 FET 的 Rdson 乘以输入电流的平方来计算。  

    此致、

    Michael Pahl