请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM334 大家好、团队、
问候!!!
我们在设计中使用"LM334M/NOPB"来感测温度。 为便于快速参考,该电路类似于“图17”。 端接用于电压输出的远程传感器"。 我们使用 NTC 热敏电阻(25DegC 时为10K)代替 RL、Rset 为549 Ω、使"LM334M/NOPB"成为125uA 电流源。 为 V+提供的电压为5V。 VOUT 是我们用来估算温度的电压。
在这方面,我有几个问题
1) 1) VOUT 端允许的最大电容是多少。 我们希望消除由于 VOUT 处有电容而导致的误差。 ?
2) 2) 在 VOUT 有电容(如降噪等)是否有任何优势?
请澄清
谢谢、此致
G R K Nagaraju