This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM334:允许的最大电容

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856568/lm334-max-allowable-capacitance

器件型号:LM334

大家好、团队、

问候!!!

我们在设计中使用"LM334M/NOPB"来感测温度。 为便于快速参考,该电路类似于“图17”。 端接用于电压输出的远程传感器"。 我们使用 NTC 热敏电阻(25DegC 时为10K)代替 RL、Rset 为549 Ω、使"LM334M/NOPB"成为125uA 电流源。 为 V+提供的电压为5V。 VOUT 是我们用来估算温度的电压。

在这方面,我有几个问题

1) 1) VOUT 端允许的最大电容是多少。 我们希望消除由于 VOUT 处有电容而导致的误差。 ?

2) 2) 在 VOUT 有电容(如降噪等)是否有任何优势?

请澄清  

谢谢、此致

G R K Nagaraju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    G R K Nagaraju、您好

    我可以帮助您解决此请求。

    对于 LMx34系列、Vout 处没有最大电容。

    2.正如您提到的,瞬态是唯一的问题或高频噪声。 电容器将延迟启动和任何大型瞬变。

    Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Marcoo 的快速响应。