This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV702:TLV702是否有1.1V 固定版本?

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV702, TLV733P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831838/tlv702-is-there-fixed-version-1-1v-for-tlv702

器件型号:TLV702
主题中讨论的其他器件: TLV733P

尊敬的 TI:

我是否可以知道 TLV702具有固定的1.1V 输出?

HPA01091DBVR  和 HPA01198DBVR 是 TLV702的可调节版本、我无法在数据表中找到有关这两个器件的信息。

谢谢、

ZY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵您好、

    此组件的固定电压范围为1.2V 至4.8V。
    遗憾的是、它不提供1.1V 固定电压版本。

    我建议查看此组件的下一代版本(TLV733P)、其固定版本为1.0V 至3.3V。
    有关可订购的器件型号、请参阅 TLV733P 数据表中的表4。  对于固定1.1V 输出、器件型号为 TLV73311P。   

    我将查看器件型号 HPA01091DBVR 和 HPA01198DBVR、并在2个工作日内回复您。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵您好、

    这些器件被视为 TLV702的替代器件型号。

    HPA01091DBVR 是 TLV702475DBVR

    HPA01198DBVR 是 TLV70233DBVR

    如果我已回答您的问题、请单击下面的"已解决"链接。

    谢谢、

    斯蒂芬