This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7700:Vcc 与 Vs 的规格

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830954/tl7700-the-spec-of-vcc-vs-vs

器件型号:TL7700

尊敬的技术支持团队:

对于任何 Vcc 电压、例如 Vcc=5V、是否可以在绝对最大值范围内使用 Vs (Vcc=3V)的数据表规格(最小值/最大值)?   

数据表仅具有 Vcc=3V 时的 Vs 规格。 因此、我想知道 Vcc 与规格间的关系。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如方框图所示,VCC 用作感测比较器的基准电源。  

    此基准随电源(VCC)变化的线路调节精度将处于 SENSE 引脚的精度规格范围内。 因此、您可以在 VCC 的整个工作范围内使用相同的检测引脚阈值。  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya、

    感谢你的答复。

    我知道我可以在任何 Vcc 工作规格范围内使用数据表的 Vs (25℃:495~505mV、-40℃~85℃:490~510mV)。

    此致、

    TTD