This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:从电源引脚汲取的电流。

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867754/bq76pl455a-current-drawn-from-the-powering-pins

器件型号:BQ76PL455A
主题中讨论的其他器件: ISO7741

您好!  

我已根据 bq76pl455a 的参考设计进行设计、并通过1欧姆电阻连接了 VDIG 和 VP、而 IC 生成 V5VA0。 所有这些电压都处于5V 逻辑电平。 我需要一个电源来为隔离 IC ISO7741供电、该 IC 的电流消耗为4mA。 我更喜欢哪个供电点? 在使用参考设计建议的设计之前、我在集电极和发射极之间的 NPN 基极晶体管路径上遇到了许多问题。 我通过将 RC 从200欧姆更改为500欧姆解决了这个问题。 现在、我将获得正确的 VDIG 和 V5VA0值。 现在、如果我从这些引脚中的任何一个引脚上汲取任何功率、我是否可以预期不会遇到任何问题?(我已将 R117和 R119从200 Ω 更改为500 Ω)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、

    数据表中有公式。 请查看。 只要遵循公式、您就可以添加任何额外的负载。

    V5VAO 不应连接到外部电路。  它也在数据表中。

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、

    我将关闭这个。 如果您对此问题仍有疑问、请告知我们。

    Roger