This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24742:电源管理论坛

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24742, LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854994/tps24742-power-management-forum

器件型号:TPS24742
主题中讨论的其他器件: LM25066

大家好、团队、

我们可以看到、 在 UVLO 条件下进行推荐时、TPS24742的设计时间为1.9mS。

如果 IC 还具有从 OV 条件中推荐的最短时间?  我们是否能消除消解时间

有吗? 有关 LM25066的同一问题。

谢谢。

Oliver OU

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    今天结束时、我将对此进行研究并返回给大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    在 OV 条件消失后、我需要比预期更多的时间来检查启动前是否存在1.9ms 延迟。

    我将尽最大努力在11月11日之前回到您的家  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    您是否得到了上述问题的答案? 从 OV 保护中重建时的延迟时间如何?

    客户在最终确定热插拔解决方案之前需要数据。  

    谢谢。

    Oliver OU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Oliver、

    对于 LM25066、从过压事件恢复后没有延迟。  

    我仍在为 TPS24742获取此信息。 请允许我恢复此操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TPS24742、过压恢复后也没有延迟。

    您可以查看数据表中的第10.3.2节。 辅助电源轨 OV 引脚连接到 VMAIN、当 VMAIN 降至11V 以下时、VAUX 从过热状态恢复并开始输送负载。 您可以在图62中看到、辅助电源轨在没有任何延迟的情况下打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    Oliver OU