This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:无源 POE

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23758, TPS23753A, PMP9175, PMP7355, TPS23750, TPS23750EVM-108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866058/tps23753a-passiv-poe

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件: TPS23758TPS23750TPS23750EVM-108

您好!
在我们的产品中、我们使用另一家制造商生产的 POE 芯片。
当客户将我们的产品连接到无源 POE 适配器时、通常会烧毁。
我们计划在您的芯片上重新进行设计。
请告知启用无源 POE 适配器的微电路。 输出电压5V、10W、23753A 或任何其他电压。
此致、Serg。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serg、

    感谢您关注 TI PoE 解决方案。 我会为您的应用推荐我们的 TPS23758。  

    我们有一个 EVM、您可以使用您的系统进行测试、以评估我们的器件: http://www.ti.com/tool/TPS23758EVM-080

    它是5V/13W 同步整流反激式转换器。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!
    我是否正确地理解了该芯片不仅可以与标准 POE 器件一起工作、还可以与非标准、廉价的无源 POE 适配器一起工作、而这种适配器没有 POE 协议? 它始终在以太网线之间传输电压。
    如文档中的图表所示、我不为适配器连接器供电、而是将48V 适配器连接到以太网线。 这是允许的吗?
     此致、Serg。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serg、

    如果在 VDD-VSS 上施加48V 电压、即使是通过直流电源、该设计也能够供电。 因此、是的、EVM 应使用所述的 PoE 适配器加电。 但是、我犹豫是否要说 EVM 将始终与所有"廉价无源 POE 适配器"搭配使用。 因此、我强烈建议您订购 EVM 并使用适配器对其进行测试。 然后、您可以根据 EVM 构建设计或完全复制设计、事先了解无源适配器是否可用作系统。  

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael!

    非常感谢您的回答。

    对于此芯片、建议使用 LDT1018-50R 变压器。 其高度为14.5 mm。 这对我们的项目来说太大了。 建议使用更薄的变压器?

    此致、Sergey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sergey、

    TPS23758 EVM 使用初级侧调节(PSR)。 此功能无需光耦合器+反馈网络、但需要在变压器上使用额外的绕组进行稳压。 我们已经测试了 Linkcomm 变压器和 Wurth 变压器、但两者都是14.5mm。  

    我查看了其他符合您的电压和功率要求的参考设计、我发现一些使用 Coilcraft 变压器的设计高度为12.7mm。 它们分别      是 PMP8896.1、PMP9175.1和 PMP7355.1。 它们都使用 TPS23753A。 这些设计都是反激式设计、但不使用 PSR。 因此、您可以选择一个可满足您高度要求的反激式变压器。  

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael!

    我查看了 TPS23750评估模块反激式 TPS23750EVM-108的设计。

    它具有一个低厚度变压器 Coilcraft C1174-AL。 变压器该尺寸适合我们的项目。

    我有两个想法。

    1) 1)该变压器能否与您推荐的 TPS23758芯片配合使用? 变压器有一个额外的1-2绕组、也许可用于 PSR 模式。 你怎么看、这有可能吗? 您推荐的芯片价格低廉、非常棒。

    2) 2)我们可以使用 TPS23750芯片。 价格更高。 您能推荐这款芯片吗?

    您能不能建议我在这个设计中使用一个更便宜的晶体管?

    Q2 - SUD15N15-95或 iRF24N15D 或 iRF13N15D。 我看到只有第一个晶体管在销售、它的成本几乎是1美元。

    Q1 - Si4840DY 已停产。 它可以替换什么晶体管? 是否可以用效率有所下降的肖特基二极管替换 Q1? 以降低价格。

    此致、Sergey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、否变压器不能用于 PSR。  

    2.是的、我可以推荐这个芯片。

    目前,Mouser 上提供了 Si4840: https://www.mouser.com/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Transistors/MOSFET/_/N-awhng?keyword=SI4840 

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael!

    我了解问题的解决方案。
    我们还有其他产品也有同样的问题。 这是一款简单的产品、我可以轻松地将其转换为您推荐的芯片。 在此设计中、我将检查不同变压器的运行情况、并尝试自己制造变压器。
    非常感谢您的帮助!


    新年快乐,祝你一切顺利!
    祝您一切顺利。