This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISSI DDR3终端的器件建议?

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51116, TPS51916
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831689/part-recommendation-for-issi-ddr3-termination

主题中讨论的其他器件:TPS51116TPS51916

团队、

我需要帮助查找以下 DDR3存储器系列的器件建议。

http://www.issi.com/US/product-dram-ddr3ecc.shtml

具体内容:http://www.issi.com/WW/pdf/43-46TR16640ED-81280ED.pdf

我不确定在 ISSI 数据表中要查找什么、以便能够提供建议。 我将其缩小到仅输出类型、在本例中、VDDQ 为1.5V、如数据表的第一页所示。 在参数搜索中、这将缩小到5个器件、从而使我进入 TPS5116。 VDDQ DDR3终端是否都是控制器。 TPS5116是否是我们的最佳推荐?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、  

    TPS51116适用于 DDR3。  

    TPS51916是为陶瓷输出电容器提供 DCAP2模式的另一个选项。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您钱。