This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54329:VIN 接近于最小值

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868761/tps54329-vin-close-to-min

器件型号:TPS54329

团队、  

客户在其系统中使用 TPS54329、并使用12V 电压为其加电。 他们希望通过使用3.3V 或5V 输入电压来提高效率并简化布局、但数据表显示需要>4.5V、 客户的体验是 ,如果器件的输入电压接近其最小值,则会产生如此多的噪声和其他难以确定的开关问题。  

感谢您的意见。  

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    客户的 Vout 和 iload 是什么?

    由于650kHz FSW 和最短关断时间要求、当输入电压低至5V 时、此处需要考虑绝对最大占空比限制。  此外、如果占空比接近最大限制、则由于占空比没有余量、瞬态响应将降级。  

    正确、根据数据表要求(Vin>4.5V)、您不能在 Vin=3.3V 时使用。  此器件的典型欠压闭锁为3.75V、由 LDO 生成。   

    此致、

    简森