This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54361-Q1:TPS54361-Q1

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5576-Q1, TPS54361

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854983/tps54361-q1-tps54361-q1

器件型号:TPS54361-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5576-Q1TPS54361

您能否确认 TPS54361QDPRTQ1器件是否能够承受大约100uS 的80V 输入瞬态电压。  

谢谢  

此致

Colin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    我们无法确认 TPS54361QDPRTQ1能够承受80V 输入瞬态电压。  在整个温度范围内、最大值为65V。  

    如果您可以将瞬态输入降至75V、LM5576-Q1可能满足您的最大电压要求。 或者您可能需要添加 TVS 来钳制更高的电压。

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Daniel 的反馈

    仅需确认、  TPS54361QDPRTQ1可承受80V 100uS 的电压瞬态。

    65Vdc 的标称最大输入电压适合一般操作   

    您是否 能够详细介绍 TPS54361QDPRTQ1的电压耐受能力

    我假设 LM5576-Q1的耐受电压更高?

    您能否提供 有关 LM5576-Q1 耐受电压特性的详细信息

    感谢您抽出宝贵时间参加本次活动  

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    TPS54361的最大电压取决于工艺、因此我们没有电压耐受信息以及 LM5576-Q1。 原因不仅是内部 MOSFET 需要处理 VIN 电压,而且还需要处理内部控制电路驱动器。 因此、最大电压是该器件的限制。 即使是单个器件也可以在实验室中的某个时间超过最大电压、但当器件投入大规模生产时、我们不会控制将发生的情况。  

    谢谢

    李丹尼尔