This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ30Z554-R1:有效的充电终止问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831325/bq30z554-r1-valid-charge-termination-questions

器件型号:BQ30Z554-R1
主题中讨论的其他器件:BQ30Z55

大家好、

我的问题与 bq30z55 V0.36器件 有效充电终止条件有关?  

如 TRM 文件所述、 (Charging and AverageCurrent () Continuous < Charge Term Current and Voltage ()> ChargingVoltage ()/电池数 + Charge Term Voltage and Δcharge > Taper Charge)持续两 个连续的40s 周期。

关于连续的两个40 S 周期、如何理解这种情况? 我认为需要80年代才能满足这一条件、但在我的测试期间、器件 RSOC 下降到100%、大约为57S、而不是80年代。

您能帮助解释一下吗? 谢谢。

Jimmy、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    20世纪40年代的时期应该是背对背的。 这意味着总共有80年代。 计数周期从在堆栈上读取的内部电压大于阈值开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    感谢您的回复。

    但对于我来说、从  级联上读取的内部电压大于阈值开始计算、很难理解计数。

    因为在我的测试数据中、当电压大于阈值并保持较长的时间后、当充电电流低于锥形电流时、达到的有效充电终止时间会保持57秒。

    2.如何了解 Δcharge >.25mAh? 为什么设置0.25mAh?  

    (充电和电流() 连续两     个40s 周期内连续<充电术语恒流和最大电池电压()+充电术语电压> ChargingVoltage ()/电池数和 Δcharge > 0.25mAh)。

    Jimmy、

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    请以1秒的间隔记录数据。 一旦电压升高、窗口的第一种情况开始。 其次、当电流降至低于锥形电流值时、第二个条件满足、计时器开始计时。 平滑处理 和 RSOC_HOLD 等其他位也可能会影响 RSOC 阈值。

    我们需要一个正充电增量来实现充电终止。 我们可以具有满足终止条件的 CHG I 和高电压、而不 会使 CHG 出现正增加。 因此、为了确保我们完全处于充电模式、我们为充电值设置了一个正 chg delta。