This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:无电池电路

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A, BQ24725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853007/bq24725a-no-battery-circuit

器件型号:BQ24725A
主题中讨论的其他器件: BQ24725

您好、先生、

客户正在使用无电池的第二代产品、但他们希望与上一代产品共用同一个电路。 在上一代产品中、它们在配备电池的系统上使用 BQ24725A。

问题是、如果未安装电池、客户想知道他们可以移除什么电路?

谢谢、

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    因此、客户只会将 BQ24725A 充电器用作系统的负载开关? 我认为这对他们的系统来说有点过分。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    如果新设计中未安装电池、则适配器与系统之间只有一条直接的电源路径。 然后客户可以将适配器直接连接到系统。 使用电池充电器的设计目标是什么?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我同意您的观点、这在他们的新平台上是完全不可避免的(无电池)、但正如我之前提到的、这是第二代平台、在他们的第一代平台中、他们有电池、因此他们在系统上使用 BQ24725。

    客户希望保留布局和 PCB 设计、以便了解在未安装电池的情况下可以移除哪个组件。  

    那么、您能告诉我客户可以删除哪些组件吗? 比如 MOSFET/电感器?

    谢谢、

    Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    我相信客户可以移除电感器、LSFET、HSFET、外部 BATFET、感应电阻器、 SRN 侧的输出电容器、BTST 电容器、REGN 电容器、连接到 BTST 电容器的 REGN 二极管。

    由于这是一个电池充电器、此配置尚未完全验证、因此客户需要测试其侧的运行情况。  

    我还建议实施一种将 SRN/SRP 节点以及 BATDRV 引脚下拉的方法。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    最后、RD 按照您的建议修改电路、如下所示。

    您可以确认它是否正常?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、  

    您的电路配置应该在理论上有效、但由于我们尚未验证此配置、我们无法确认您是否会看到意外行为。  

    这种配置似乎可以正常工作。 但是、我还建议将 SRP 和 SRN 拉至 GND。 您可能也不需要 C24、因为您不再感应 RSR 两端的差分电压。

    除此之外、我认为一旦设计完成、我们将更好地了解目前无法预测的行为。  

    此致、

    Joel H