This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:帮助查找确切的 Vhys 值

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832055/tps3808-help-finding-exact-vhys-value

器件型号:TPS3808

您好!

我的客户使用 TPS3808G01。 他们有一个有关 Vhys 的问题

在数据表中、Vhyst 是以百分比形式表示的规格。 该值是指迟滞的分辨率还是绝对值?

或者以另一种方式被问及:如果 Vit 为0.0405、那么什么是 Vhys? 0.006075和0.01215V (最大值)?

谢谢、此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marion、

    您的理解是正确的、除了我认为您有拼写错误外、我认为您的意思是 Vit 为0.405V。Vhys (typ)将为0.006075V、而 Vhys (max)将为0.01215V

    谢谢、

    Abhinav。