This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:将 EN 连接到 VREG

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867431/tps53515-connecting-en-to-vreg

器件型号:TPS53515

您好!

将 EN 连接到 VREG 是否会出现问题? 客户询问这是否正常。 他的设计在 EN 引脚上使用了一个从 VIN 到 GND 的分压器、但希望移除电阻器以最大限度地减小 PCB 空间。

我想(1)电源序列可能会影响 D/S 7.3.2中讨论的"校准"、(2)如果内部 LDO 用作 EN 的电源或以某种方式影响其稳定性、则其电流能力可能不够。 但是,我无法进一步核实或分析。  

您能否帮助或建议是否可以将 EN 连接到 VREG?

非常感谢您的帮助。

此致、
Elisha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VDD 大于2.8V 时、使能引脚为1.4V 时会进行校准。   如果 VREG 和 EN 连接在一起、则在 VDD>=2.8V 时、如果 VIN 斜升速度较慢或 VIN 斜升速度较快、则进行校准 VDD>=2.8V 和 VREG>=1.4V。   

    射频电压决定校准期间的开关频率。  

    我认为将 EN=VREG 连接在一起可能会导致不正确的开关频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、David。 不过、我在射频部分迷路了。

    根据我的理解、由于 RF 引脚应通过电阻分压器连接到 VREG、因此将 EN 连接到 VREG 意味着 EN 引脚也将连接到 RF 引脚? 这反过来可能会影响射频电压、并最终影响校准期间的开关频率精度?

    请帮助确认。 再次感谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RF 引脚上有一个用于设置开关频率的分压器。   根据分压器的不同、所需的开关频率和实际频率可能存在误差。  如果射频电阻为1k Ω 和300k Ω、 我认为不会有差异。