请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76200 我使用 BQ76200驱动高侧 MOSFET、在短路测试时会损坏 MOSFET。 短路电流为540A。如何解决此问题?
MOSFET Vgs 电压波在短路时作为附件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我不确定是什么导致了这种损坏、但本应用手册可能有助于探索可能的原因。 它显示了使用不同 FET 器件在多种不同 FET 配置下进行短路测试的结果。 http://www.ti.com/lit/an/slva729a/slva729a.pdf
此致、
Matt