This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM831D31:TPSM831D31

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM831D31, LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831635/tpsm831d31-tpsm831d31

器件型号:TPSM831D31
主题中讨论的其他器件:LM3880

我在设计中使用了三个 TPSM831D31以及 一个 LM3880MFE-1AE/NOPB。  LM3880的 Flag1输出将连接到每个 TPSM831D31的 A_EN/B_EN 引脚。  我将通过一个 PMBus 连接器(引脚7和4)来讨论 A_EN 和 B_EN、并将它们与其他几个信号通过与门(SN74LVC1G08DCKR)连接在一起、输出将其连接到 LM3880的 EN 引脚。  我将 PMBus A_EN/B_EN 通过10K 连接至+3.3V。  当我插入 PMBus 时、它会将 EN 信号拉至低电平、如果我在 Fusion Digital Power GUI 中切换控制信号、使能路径会发生变化。  我确实通过对电源进行编程、然后移除 PMBus 来验证使能信号路径是否正常工作。  然后、当出现 HIGH 和所有 TSPM831D31时、我的控制信号。  我有几个问题:1) PMBus 上的 A_EN 和 B_EN 引脚能否连接在一起?  2) 2)我是否需要将10k 上拉电阻更改为其他值?      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerry、  

    在 PMBus USB 适配器中、两个控制信号是单独的。 如果它们连接在一起、我不确定是否会出现问题。 您可以尝试。  

      对于 TPSM831D31的 A_EN 和 B_EN 引脚,它们可以在外部短接在一起。  

    10k 上拉电阻器正常。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 USB 接口适配 器、它使用 TUSB3210PM、P0.3 (A_EN)和 P0.4 (B_EN)似乎是控制引脚。  TUSB3210数据表指示这些是具有100uA 有源上拉电阻的开漏输出。  由于我将 PWB 上的 A_EN 和 B_EN 引脚绑定在一起、因此我仅使用一个10k 上拉电阻(10k 来自 TPSM831D31EV 原理图)。   除了引脚4 (B_EN)和引脚7 (A_EN)连接在一起之外、我已从控制引脚上移除了所有障碍。  我在未连接 PMBus 的情况下测量了引脚4的电压、电压为3.297V。  当我从 USB 接口适配器插入带状电缆/连接器时、引脚4的电压降至22mV。   A_EN/B_EN 信号进入 SN74LVC1G08DCKR 的输入。  我是否需要将10k 更改为其他值?     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将10k 上拉电阻更改为1k 未解决问题。  但是、PMBus 的提升引脚4确实允许 GIU 启用控制引脚高电平。