请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92518 大家好、团队、
快速问题、在数据表的第8.3.3.1节中、它讨论了分流模式下的振铃。 客户不打算使用分流模式、但 LED 将可拆卸、因此我们是否应该将二极管包含在 VIN 中? 我认为是的、但要仔细检查。
("如果在启用输出时连接或移除 LED 负载、也必须使用此保护")
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
快速问题、在数据表的第8.3.3.1节中、它讨论了分流模式下的振铃。 客户不打算使用分流模式、但 LED 将可拆卸、因此我们是否应该将二极管包含在 VIN 中? 我认为是的、但要仔细检查。
("如果在启用输出时连接或移除 LED 负载、也必须使用此保护")
谢谢!
Sepeedah、
是的、我会始终在降压转换器上包含一个从 Vout 到 Vin 的二极管。 如果在运行期间移除负载、则电感器中的能量以及负载连接的寄生电感和电容会导致输出端出现较大的振铃事件。 这可能会通过 VOUT 引脚连接损坏器件。 分流 FET 调光是一个周期性事件、它将持续 导致此问题、但是任何开路负载事件也可能导致此问题。
所以,是的……我建议把它包括在内。
-JP