This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14203:电源时序

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8718, LMR14203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868778/lmr14203-power-sequence

器件型号:LMR14203
主题中讨论的其他器件:DAC8718

我们将该稳压器用于"DAC8718"、对于该 DAC、我们需要执行加电排序。

到目前为止、我们将把所有的电源应用到一起。 我们需要一种方法来延迟从"LMR14203"生成的15V 电源

请建议

谢谢、

Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件的内部软启动是固定的、EN 高电平到开关时间是固定的。

    在 IC 级不能执行任何操作。 可以在 EN 上添加 RC 延迟和施密特触发器、但这可能会导致大规模生产差异问题、因为可能需要具有+/-20%容差的大电容器。

    一些器件具有可编程软启动功能、或者可在系统级别进行更改。

    http://www.ti.com/lit/an/slyt669/slyt669.pdf