请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R1
尊敬的 TI 专家:
为什么建议原理图中的 VC2 RC 滤波器为4.99 Ω+ 1uF? VC1使用100欧姆+ 0.1uF、与 bq40z50-R1不同。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 专家:
为什么建议原理图中的 VC2 RC 滤波器为4.99 Ω+ 1uF? VC1使用100欧姆+ 0.1uF、与 bq40z50-R1不同。