This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940过流和短路不受保护

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868739/bq76940-bq76940-over-current-and-short-circuit-are-not-protected

器件型号:BQ76940

尊敬的 TI 团队:

客户 BMS 使用 BQ76940实现平衡和保护,在调试时发现不提供保护,设置状态如下:

1、采样电阻与4个5MR 电阻并联、计算出的电阻值为1.25mR

设置 sys_ctrl1 0x04寄存器  0X18、sys_ctrl2 0x05寄存器 0X43、protect1  0x06  寄存器 0x12、protect1  0x07  寄存 器0x23、

3、寄存器值被写入后、当它被读出时、数据可被映射

将 LOAD 和0x00寄存器的值短路为0x80、 检测到无 SCD 故障。  

5、调整负载、使放电电流值大于设计值、读取寄存器0x00值也为0x80、因为未检测到 OCD 故障。

请帮帮我

谢谢

Cq.LV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CQ、

    我们有关该器件的专家现在正在休假、我可以根据对该器件的有限理解进行评论。

    我没有看到您的设置有问题。  您没有提到 PROTECT3寄存器(0x08)、如果四个 RSVD 位未设置为零、则可能会影响 SCD 电压阈值。

    当您造成短路或过流情况时、感应电阻器上会产生什么电压?

    谢谢、

    Terry