This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:AUX Chem File Utility 崩溃

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831917/bq78pl116-aux-chem-file-utility-crash

器件型号:BQ78PL116

在过去、我制作了几个*。aux 文件。 但是、使用新的7S8P 24Ah 电池组、这似乎是不可能的。

我执行循环序列:12A 放电、12A 开/关充电、168A 充电、12A Finale 放电。

问题:

Aux Chem File Utility 崩溃...

-我已经制作了一个包含19Ah 包的辅助文件。  

-如果电池组较大、并且 IPscale = 10、则会对 csv 中的电流进行分频、并生成辅助文件。

如果我将 CSV 中的所有电流(I)值除以10、它就会起作用!

 Aux Chem File Utility 中是否存在电流限制?  

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    电流似乎有限制。 请使用 IPSCALE 来解决该问题。