This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:Vout2

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831735/ev2400-vout2

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他部件:BQ34Z100BQSTUDIO

我有一个采用 BQ34z100设计的电路板、并且一直使用 EV2400来读取 BQ 芯片并对其进行编程。 我使用 EV2400和我的定制板开发了一个测试来监控 BQ 芯片。  我一直在使用端口2的 Vout2引脚为我的定制板供电、它一直运行良好。

我的一切都像我所期望的那样正常工作。  我订购了12个 EV2400、并开始设置测试、但没有任何工作。  我发现问题是新 EV2400上端口2的 Vout2上没有电压。   

在 EV2400上、我在该引脚上进行了4.2V 开发、但在我购买的任何新(12个) EV2400上都没有。   

使用 BQStudio、我检查了 EV2400的 FW、一切看起来都是一样的。

在这些较新的器件上、Vout2没有显示4.2V 的原因是否有?

谢谢、

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    器件上没有变化。 如果遇到问题、请使用 FW v0.28。