请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 你(们)好
客户遵循 BQ25703AEVM 设计原理图。 它可以正常工作,输入电压为5V,输出电压为12.6V (3节锂电池),输出电流为1A,充电效率为12.06*1/(4.78*2.825)=89.3%, 小于92%。
由于效率低且发热严重、电路板安装在密封塑料外壳中、因此散热效果不好。 MOS 将烧坏。 电感器发热非常严重。
请提供一些建议。
谢谢
星号