This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:BQ25505或 BQ25570

Guru**** 2504615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868733/bq25505-bq25505-or-bq25570

器件型号:BQ25505
主题中讨论的其他器件:BQ25570

您好!

    我正在使用具有可充电300mAH 1S 锂聚合物 电池的 CC2652设计蓝牙信标。我想使用太阳能电池(室内和室外)为该电池充电。我们使用 I2C 将一些传感器连接到 CC2652。广播间隔为100ms。整个系统需要3.3V 电压。 因此、您能否为上述产品推荐能量收集 IC (BQ25505或 BQ25570)。如果您还建议使用支持极小的太阳能电池、那将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pritesh、

    bq25570的优势在于它集成了一个用于 系统输出的降压转换器。 该系统输出可以为您的3.3V 电压轨供电。 如果您决定使用 bq25505、则必须使用外部降压转换器来降低电池电压。 bq25505的优势在于、不可充电电池在电量耗尽时可用于支持可充电电池。 请查看 此  太阳能设计工具、以确定您的应用所需的太阳能板。

    谢谢、

    Ricardo