This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ500215:需要 I2C 接口来监控内部变量

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500215, BQ51221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863626/ccs-bq500215-required-i2c-interfacing-for-monitoring-internal-variables

器件型号:BQ500215
主题中讨论的其他部件:BQ51221EVM-520、、、 BQ51221

工具/软件:Code Composer Studio

我刚刚购买了 BQ500215EVM-648和 bq51221EVM-520电路板。 对于 I2C 接口通信、我还购买了 CodeWarrior USB TAP。

我的问题:

从何处获取 USB TAP 所需的驱动程序和监控软件?

描述如何 使用 I2C 监控 bq500215EVM-648中线圈的电压、电流和频率的协议是什么?

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    很抱歉、不建议在新设计中使用 BQ500215、并且支持非常有限。  无法在此装置上支持 I2C 问题。

    可在数据表中找到 BQ51221 I2C 信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回复。

    我目前的实验室研究不是关于新设计、而是应用无线电源传输方法、使用开发套件研究涡流在用于传感应用的金属样品中的影响。

    关于 I2C 接口 适配器、我重新订购了 USB_TO_GPIO 适配器。 但是 、我需要拥有有关如何使用  I2C 促进对 bq500215EVM-648中发射线圈的电压、电流和频率进行实时监测的技术文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此单元为 NRND、我们不提倡或支持 I2C。

    我将与您联系、了解满足您要求的最佳方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对 BQ500215的 I2C 接口的电流和电压感兴趣。  还提到了工作频率、在该器件中、频率固定为130kHz。

    电压将根据负载变化、并可在 H 桥顶部 TP18 L2 C8节点处测量。

    TP8提供桥电流、感测电阻为20m Ω、INA199A1的增益为50、将为1V 至1A。