This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:BQ2512X 系列器件

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQ25121A, BQ25122, BQ25125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856531/bq25120a-bq2512x-family-of-devices

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件: BQ25121ABQ25122BQ25125

BQ2512X 系列器件有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件 VSYS LS/LDO (默认) VIN_DPM 看门狗定时器 其他特性
    BQ25120A 1.8V 负载开关 使能 使能
    BQ25121A 2.5V 负载开关 使能 禁用
    BQ25122 1.2V 负载开关 使能 使能
    BQ25125 1.8V LDO (1.8V) 禁用 使能 DPPM 禁用

    更多信息、请参阅数据表。

    可通过 I2C 将 LDO 配置为负载开关或 LDO 模式。