This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR10510:用于3V3输出的 R1或 R2值错误

Guru**** 2506535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831442/lmr10510-wrong-value-of-r1-or-r2-used-for-3v3-output

器件型号:LMR10510

您好!

根据数据表、对于 LMR10510X 3V3 1A 输出、R1需要具有45K3的值、R2需要具有100K 的值(请 参阅第18页的图9.2.3.2)。 但是、根据第9.2.1.6章(第15页)、反馈的电阻值可通过以下公式计算:

R1 =(((Vout/Vref)- 1)* R2

其中 R2 >= 10k 且 Vref = 0.6V

如果我们使用的是 R2 = 100K、则可以获得以下 R1解决方案:

((3.3/0.6)-1)*100K = 450K

如果我们使用 R1 = 10k、则可以获得以下 R1解决方案:

((3.3/0.6)-1)* 10K = 45K

因此、需要使用 R1 = 450K 或 R2 = 10K 来更新该数字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科恩、

    你是对的。  R2值应为10.0 K。 看起来小数点消失了。  通常、我们不会针对次要拼写错误修改数据表。  我们将在下次计划主要修订时包含该更改。