This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008A:输出功率

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8350R, LM5008A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831913/lm5008a-output-power

器件型号:LM5008A
主题中讨论的其他器件:DRV8350R

大家好、团队、

我的客户将使用 DRV8350R (集成了 LM5008A)、并希望检查该器件是否支持其输出功率。

要求是这样的  

-输入电压:直流40 ~ 60V
输出电压:700mW (=5V*70mA + 3.3V*100mA)

数据表说明了 Tj=25C 时的电流限制为510mA。 但我想知道 LM5008A 的700mW 是否正常。

如果器件支持700mW 输出、您能提供建议吗?

此致、
Nagata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5008A 的输出功率应该没有问题。