Other Parts Discussed in Thread: DRV8350R, LM5008A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5008A 主题中讨论的其他器件:DRV8350R、
大家好、团队、
我的客户将使用 DRV8350R (集成了 LM5008A)、并希望检查该器件是否支持其输出功率。
要求是这样的
-输入电压:直流40 ~ 60V
输出电压:700mW (=5V*70mA + 3.3V*100mA)
数据表说明了 Tj=25C 时的电流限制为510mA。 但我想知道 LM5008A 的700mW 是否正常。
如果器件支持700mW 输出、您能提供建议吗?
此致、
Nagata