This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:高功率解决方案

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868646/lm5180-high-power-solution

器件型号:LM5180

尊敬的团队:

我的客户正在寻找具有集成 MOS 的54V 至12V/3A 或12V/2.5A 反激来替代 MP6002。

我们在这里有更合适的解决方案吗?

或 LM5180可在2.5A 和3A 电流下运行

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我发送电子邮件(iven-su@ti.com)、然后我会将您的问题转发给该器件的专业工程师、谢谢。