This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:LM3150

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868604/lm3150-lm3150

器件型号:LM3150

您好!

我正在努力开发一个板、该板具有配置为将24V 输入转换为12V 输出的 LM3150。 输入电压=输出电压= 24V 的应用。 原理图以 PDF 格式附后。 如果能了解为什么会发生这种情况,将不胜感激。

谢谢、

Jeff

e2e.ti.com/.../LM3150.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、  

    原理图中存在错误、SW 节点是两个 FET 和电感器之间的节点、需要连接到 IC SW 引脚。

    在这种情况下、我甚至不知道高侧 FET 如何变为让 VOUT=VIN。

    如果您还有其他问题、请告诉我、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥兰多、

    非常感谢。 我不知道这是怎么错过的。

    您非常有帮助。

    Jeff