This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:轻负载转换

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868445/tps54302-light-load-transition

器件型号:TPS54302

大家好、

客户正在其系统中测试 TPS54302、并得到以下波形。

我想器件进入轻负载模式、并在电感器电流下降时跳过一些脉冲。 但奇怪的是、轻负载模式的阈值为500mA、根据波形、当 电流仍然大于500mA 时、器件开始跳过。 这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    500mA 是特定应用的典型值、请忽略它。 进入 Eco-mode 的电流点与 VIN、VOUT、L 和 Iout 有关、不是一个恒定值。 如果负载电流发生变化、我认为该波形是正常的。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shawn、我是否有任何材料可以进一步研究类似的案例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下应用手册供您参考。

    http://www.ti.com/lit/an/slva388/slva388.pdf

    肖恩