This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:如何设计以确保模拟量采样的精度

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21710-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831783/ucc21710-q1-how-to-design-to-ensure-the-accuracy-of-the-sampling-of-analog-quantity

器件型号:UCC21710-Q1

1由于 Ucc21710-Q1在内部集成了隔离式 PWM 信号功能、
在对电压或电流进行采样时、
 如何进行设计以确保采样数量的准确性
2 此外、APWM 输出的频率范围为360kHz 至440kHz、
脉冲宽度波动0.05。
 如何进行设计以确保模拟量采样的精度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我是我们高功率驱动器组的应用工程师。

    在次级侧 AIN、您应该最大限度地减少由于 IGBT/MOSFET 开关而导致的信号上出现的噪声量、您可能会根据噪声级别包含一个低通滤波器。 此外、您必须确保 AIN 的电压保持在0.5V 至4.5V 的工作范围内。

    关于 APWM 占空比和频率的变化、最好进行系统级校准、以根据您的系统运行条件考虑工艺变化和/或温度变化。 最终测量值将根据您的校准结果进行调整、并将提高您的总体测量精度。

    占空比 D_APWM 是 AIN 电压的线性函数、其中 D_APWM (%)=-20*V_AIN+100。 若要查找 V_AIN、将根据校准结果调整测量的 D_APWM 值。

    此致、

    Audrey