This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82480:能否减小 R1和 R2的电阻值?

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867877/tpsm82480-can-we-reduce-the-resister-value-for-r1-and-r2

器件型号:TPSM82480

各位专家:

下面介绍了 R1和 R2的计算方法。

μA "建议使用大约5 μ A 的最小分压器电流、如果需要、该电流可以更高。" 我们希望减小电阻器值、因为我们希望 Vout (0.9V)上的噪声会由于电阻器更小或电流更高而降低。

这种理解是否正确? 或者、减小电阻器值是否没有影响/优势?

此致、

希奥·乌奇克西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    您的理解是正确的、通过减小反馈电阻器值、 分压器电流会增加、因此您具有更好的功率噪声比。

    您计划将哪些值用于反馈分频器?

    此致

    Sabrina

    PS:这是当前的假日期间、请允许延迟回答。 我们将于周五向您发送最新消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    感谢您的回答。

    我们计划在5uA 至100uA 之间控制分压器电流。 是否有任何建议的电流? 5uA 足够了? 此外、除了电阻器的热耗散外、增加分压器电阻器是否还有任何缺点?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    建议将分压器电流保持在5uA 以上。 通过增加电阻分压器、您可以降低反馈电流、 如果该值太大,它将降低信噪比,这可能会导致调节的稳定性问题。 因此、请将分压器电流保持在5uA 以上

    以下链接显示了有关电阻反馈分压器的不同注意事项。
    www.ti.com/.../slyt469.pdf

    此致

    Sabrina