This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54061:TPS54061 EN“使能高电平开始开关时间”

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854426/tps54061-tps54061-en-enable-high-to-start-switching-time

器件型号:TPS54061

大家好、

数据表上有一个名为“Enable high to start switching time”的规格。

这是否意味着 EN 引脚需要保持高于450us 的高电平? 或者从 EN 到 SW 的延迟时间是450us?

由于客户将在 EN 引脚上产生噪声、因此噪声小于5us、但可能低于 EN 触发电压或与之相关。 这是否会导致 Vout 出现问题?

EN 工作所需的最低稳定时间是多少?

谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1:什么是“启用高电平以开始切换时间”。

    我将其解释为超过 EN 阈值后器件开始开关的时间。

    Q2:EN 工作所需的最低稳定时间是多少?  

    我认为系统设计需要更好地处理低电压和高电压、而不是量化 EN 可以处理的干扰数量/时间。 该器件具有一些迟滞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    感谢您的快速回复。

    对于问题1、从数据表图30和图50中可以看出、延迟时间远长于450us。 您能帮您解释一下吗?

    谢谢!

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    您是否有任何更新? 谢谢!

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该规格是一个典型值、也是开始开关的时间。

    我看不到很大的差异吗? 你同意吗?

    EN 至启动开关时间+缓慢启动时间= 450u + 2.36ms